This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5060:与 LM5050-1模型结合使用时、SPICE 模型不收敛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5050-1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651627/tina-spice-lm5060-spice-model-does-not-converge-when-used-in-conjunction-with-lm5050-1-model

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5050-1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用 Orcad/Ppice 模拟串联的 LM5060控制器和 LM5050-1的性能、但我无法通过以下报告了解收敛问题:

错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 71.05E-21。
        时间步长= 71.05E-21、允许的最小步长= 1.000E-18

我改变了仿真参数的值、但收敛问题仍然存在。

另一方面、我单独仿真了 LM5060和 LM5050-1、这两个仿真都可以正常运行、无需对仿真参数进行任何修改。

有人能告诉我如何一起模拟两个器件吗? 是否有必要改变仿真参数中的具体内容?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Almudena、

    收敛误差主要是由复杂的电路设置或仿真参数导致工具标记误差所导致的。
    您能否分享 Orcad/pspice 项目、以便我们更好地帮助您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imram:

    感谢您的快速回答。

    在这里、我附加了我无法收敛的 Orcad 仿真。

    我希望该仿真能在您的帮助下工作。

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_LM5060.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.M:

    您可以尝试在输入(12V)处使用步进源来运行仿真。 这是因为使用的 MOS 模型(IPT007N06N_L1)无法与直流输入收敛。

    注意:另请修改 ABSTOL=1n、使其他参数保持默认值。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Imran

    我已经尝试使用阶跃电压源而不是具有您建议的参数的直流源、仿真工作正常!

    非常感谢您的所有帮助。

    此致