请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5050-1、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我尝试使用 Orcad/Ppice 模拟串联的 LM5060控制器和 LM5050-1的性能、但我无法通过以下报告了解收敛问题:
错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 71.05E-21。
时间步长= 71.05E-21、允许的最小步长= 1.000E-18
我改变了仿真参数的值、但收敛问题仍然存在。
另一方面、我单独仿真了 LM5060和 LM5050-1、这两个仿真都可以正常运行、无需对仿真参数进行任何修改。
有人能告诉我如何一起模拟两个器件吗? 是否有必要改变仿真参数中的具体内容?
提前感谢您。