This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS55165-Q1:模型/仿真问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652957/tina-spice-tps55165-q1-model-simulation-issue

器件型号:TPS55165-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用 pspice 中的固定12V 输出来仿真 TPS55165-Q1、当我尝试按照数据表中的建议将 BST1/BST2连接到 CAP 时、我收到一个错误提示该引脚处于悬空状态、我尝试在多台机器中运行、但问题仍然相同、 请参阅下面的屏幕截图、

 

 

设置:

错误:

N03722是连接到 BST1的线缆的节点名称、N03726是连接到 BST2的线缆的节点名称。

 

 

 

当我尝试在没有电容的情况下连接它时、它在3ms 前工作正常、输出在12V 恒定电压下及时返回。 即、OUT 为我想要的12V、但 IN 时间为3ms-0ms、这是不可能的。  我随附了 FYR 项目文件。

 

 

e2e.ti.com/.../TPS55165_2D00_Q1_5F00_sim.zipe2e.ti.com/.../slvmca3a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的团队成员之一将对此进行研究、但这将在新年假期之后进行。

    新年快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    请在下面查找我的回复。
    1.您所说的"TPS55165-Q1_sim.zip"项目似乎存在一些问题。 PSpice (16.2和17.2)在我尝试打开它时崩溃。 请确认您正在使用的版本。
    未对 BST1和 BST2引脚建模。 器件在这些引脚上不使用电容器即可正常工作。 发布项目的"应用手册"部分中提到了此信息。 这些引脚应保持悬空。
    3.模型中实现了~10ms 的 IGN 抗尖峰脉冲时间。 启动时间大约为1.5ms (根据数据表)。 请使用高于12ms 的 TSTOP 值来观察完全启动。

    如果您仍有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

                感谢您的回答。 我使用了 SPB 16.6 (Cadence 16.6)来绘制电路、我尝试在这些引脚上不使用电容器进行仿真、我将在1.2ms 获得12V 电压、但从这里我观察反向输出。

    我已连接波形 FYR。

    我使用了同一个文件来模拟以下响应

    电路:

    波形:

    即使我直接连接 BST1和 BST2、我也会得到相同的响应

    此致、

    SAINATH D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    在 AMS 仿真器中打开.dat 文件时似乎存在问题。 当 dat 文件大时,这是一个常见的问题。 请尝试重新启动 AMS 模拟器并重新加载 dat 文件。

    此致、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试删除 dat 文件并运行仿真、每次都这样做! 我会看到相同的结果、但在较低的电压下、我的意思是、它在早期一直运行到12V、然后我过去看到这种响应、但现在它在之前发生、例如在5V 或3V。 我在多台机器上运行、我会看到同样的问题。 请就此为我提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上 Cadence 16.6文件 again.e2e.ti.com/.../lm55165_2D00_Q1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saintath、

    我模拟了您共享的项目。 它运行得非常好。 请在下面找到结果。

    我觉得在系统的 AMS 仿真器中加载大数据文件有一些问题。

    我希望这能澄清您的疑问。  

    谢谢、此致、

    Abhisek