主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试使用 pspice 中的固定12V 输出来仿真 TPS55165-Q1、当我尝试按照数据表中的建议将 BST1/BST2连接到 CAP 时、我收到一个错误提示该引脚处于悬空状态、我尝试在多台机器中运行、但问题仍然相同、 请参阅下面的屏幕截图、
设置:
错误:
N03722是连接到 BST1的线缆的节点名称、N03726是连接到 BST2的线缆的节点名称。
当我尝试在没有电容的情况下连接它时、它在3ms 前工作正常、输出在12V 恒定电压下及时返回。 即、OUT 为我想要的12V、但 IN 时间为3ms-0ms、这是不可能的。 我随附了 FYR 项目文件。
e2e.ti.com/.../TPS55165_2D00_Q1_5F00_sim.zipe2e.ti.com/.../slvmca3a.zip