This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC2G14:SN74LVC2G14的 SPICE 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/646815/tina-spice-sn74lvc2g14-spice-model-for-sn74lvc2g14

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想为 SN74LVC2G14提供 SPICE 模型。  我已经询问了 TI 支持(Jim Denison、美洲客户支持中心、512-434-1560)、但很遗憾、该模型不存在。

是否有 TI 开发工程师可以为我创建模型?

供参考、我使用的是 LTSpice、但在过去使用 TI PSpice 模型取得了成功。

谢谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我们只有适用于此器件的 IBIS 模型。 我是否可以知道您希望从该器件模型的仿真中确切看到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、
    很抱歉、回复太晚了、电子邮件从未收到过。
    我有一个电路板设计、我将在 LT SPICE 中进行建模。 我想获得该器件的模型、以便对行为进行仿真、从而对电路进行一些微调。 如果有用、我想对高达~100MHz 的高开关速率进行尽可能准确的建模
    谢谢、
    Marc