请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G14 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我想为 SN74LVC2G14提供 SPICE 模型。 我已经询问了 TI 支持(Jim Denison、美洲客户支持中心、512-434-1560)、但很遗憾、该模型不存在。
是否有 TI 开发工程师可以为我创建模型?
供参考、我使用的是 LTSpice、但在过去使用 TI PSpice 模型取得了成功。
谢谢、
Marc