请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA281 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好,
我正在尝试在 LTSPICE 中模拟 PGA281。 PGA281的增益调整模拟不符合数据表建议(如下表所示)。
问题是当 G3:G0位设置为特定增益时、输出的实际增益是下表中先前的直接增益、如表中的第2行至第10行错误行为。
例如,如果 G3:G0位设置为单位增益,则输出的实际输出增益为0.5。
另外、对于设置的增益、G3:G0设置为0000.1010和更大值也无法正常工作。
我还在 Tina TI 工具中尝试过相同的行为。
您是否可以检查它并向我们发送修正的 Spice 模型?
谢谢、此致、
Rajesh