This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PGA281:增益控制不符合仿真中的数据表

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649610/tina-spice-pga281-gain-control-is-not-as-per-the-datasheet-in-simulation

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我正在尝试在 LTSPICE 中模拟 PGA281。 PGA281的增益调整模拟不符合数据表建议(如下表所示)。

问题是当 G3:G0位设置为特定增益时、输出的实际增益是下表中先前的直接增益、如表中的第2行至第10行错误行为。

例如,如果 G3:G0位设置为单位增益,则输出的实际输出增益为0.5。

另外、对于设置的增益、G3:G0设置为0000.1010和更大值也无法正常工作。

我还在 Tina TI 工具中尝试过相同的行为。

您是否可以检查它并向我们发送修正的 Spice 模型?

谢谢、此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我已将其转发给模型开发人员。 他会查看这个并返回给您。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    这是我对仪表放大器操作的误解。 模型工作正常。

    刚才我已经阅读了数据表,如果我们使用仪表放大器的单端输出,那么它的增益将是我们使用 G4:G0设置的增益的一半。

    我已将 PGA281的输出用作单端输出。

    谢谢、此致

    Rajesh