This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM211:Tina/Spice/LM211

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647630/tina-spice-lm211-tina-spice-lm211

器件型号:LM211
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

亲爱的女,对不起我 的坚持

我上传了 LM211 SPICE 模型-文件"slcj005.zip"。 然后、我解压缩了该文件并得到了"LM211.301"文件。 要在 TINA 中使用该文件、我需要  对该文件执行一些操作、但 文件必须具有  

扩展名:"CIR"、"lib"、"mod"。 请说明"301"扩展名是什么 ?如何处理?

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    所有这些都是简单的文本文件。 您可以自行更改文件名。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    我更改了"LM211-TSC"文件中的"LM211.301"文件。 但该"LM211-TSC"文件在 TINA 中不会打开。

    这是文本文件。 我看到有6个引脚、但在 LM211数据表 中给出了另一个引脚分配。 该文件的数据与 LM211数据表(在引脚分配的一部分)不对应。

    * LM211电压比较器"精简模型" SUBCIRCUIT
    *使用部件版本4.03创建,日期03/07/9012:28
    * REV (不适用)
    *连接:同相输入
    *|反相输入
    *||正电源
    *||||负电源
    *||||开路集电极输出
    *||||||输出接地
    *||||| |
    SUBCKT LM211 1 2 3 4 5 6.
    *
    F1 9 3 V1 1.
    IEE 3 7 DC 100.0E-6
    VI1 21 1 DC .45
    VI2 22 2 DC .45
    问题1:9 21 7 Qin
    问题2 8 22 7 Qin
    Q3 9 8 4 QMO
    Q4 8 4 QMI
    .MODEL QIN PNP (IS = 800.0E-18 BF = 666.7)
    .MODEL QMI NPN (I=800.0E-18 BF=1002)
    .MODEL QMO NPN (I=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=102.5E-9)
    E1 10 6 9 4 1
    V1 10 11 DC 0
    Q5 11 6 QOC
    .model QOC NPN (I=800.0E-18 BF=103.5E3 CJC=1E-15 Tf=11.60E-12 TR=48.19E-9)
    DP 4 3 DX
    RP 3 4 6.667E3
    .MODEL DX D (IS = 800.0E-18)
    *
    .end


    此致
    Vladimir Naumenkov
    www.agat.by

    e2e.ti.com/.../LM211.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    TSC 文件不是 ASCII 文本文件、它是 TINA-TI 用来存储设计原理图和相关模型、分析设置等的格式

    您下载的是一个描述 LM211的文本文件、它可以与 SPICE 仿真器配合使用、类似于.lib。

    如果 TINA-TI 是您的设计/仿真工具、您将需要导入下载的文件并创建一个"宏"、从而将模型文本嵌入您可以放入原理图的符号中。

    您可以在此处观看 TINA-TI 培训视频1.9:

    此致、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:谢谢

    我观看了培训视频1.9。  

    1) 1)如果我理解正确、我需要将"LM211.301"文件重新命名为"LM211-lib"并在 TINA 中创建"宏"?

    2) 2)在 LM211的"LM211.301"文件引脚中、指定:

     同相输入- 1.

     反相输入---  2.

    正电源- 3.

    负电源- 4.

    集电极开路输出- 5.

    输出接地—6.

    但 LM211数据表中指出了这与引脚分配不对应的情况

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉迪米,

    1. 是的。

    2. 您询问的是变电站定义上的引脚顺序。 这与数据表中的引脚编号无关、具体取决于封装类型。

      当使用同谋网络列表时、SPICE 使用引脚顺序正确地连接电路中的实例、这意味着网络列表不明确告知 SPICE 应将哪个引脚连接到哪个网络。

      创建符号时、TINA (和任何其他原理图捕获工具)将询问引脚顺序、确保它与 您计划与所创建符号一起使用的模型文件中的子 ckt 定义相匹配。 创建网络表时,子 ckt 调用(X.) 将按照您在符号生成期间给出的顺序列出与其连接的网。 由于它与模型文件中的 subckt 定义相匹配、因此它将为您提供正确的连接。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC

    谢谢你

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by