主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
亲爱的女,对不起我 的坚持
我上传了 LM211 SPICE 模型-文件"slcj005.zip"。 然后、我解压缩了该文件并得到了"LM211.301"文件。 要在 TINA 中使用该文件、我需要 对该文件执行一些操作、但 文件必须具有
扩展名:"CIR"、"lib"、"mod"。 请说明"301"扩展名是什么 ?如何处理?
TIA
此致
Vladimir Naumenkov
www.agat.by
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
亲爱的女,对不起我 的坚持
我上传了 LM211 SPICE 模型-文件"slcj005.zip"。 然后、我解压缩了该文件并得到了"LM211.301"文件。 要在 TINA 中使用该文件、我需要 对该文件执行一些操作、但 文件必须具有
扩展名:"CIR"、"lib"、"mod"。 请说明"301"扩展名是什么 ?如何处理?
TIA
此致
Vladimir Naumenkov
www.agat.by
谢谢你
我更改了"LM211-TSC"文件中的"LM211.301"文件。 但该"LM211-TSC"文件在 TINA 中不会打开。
这是文本文件。 我看到有6个引脚、但在 LM211数据表 中给出了另一个引脚分配。 该文件的数据与 LM211数据表(在引脚分配的一部分)不对应。
* LM211电压比较器"精简模型" SUBCIRCUIT
*使用部件版本4.03创建,日期03/07/9012:28
* REV (不适用)
*连接:同相输入
*|反相输入
*||正电源
*||||负电源
*||||开路集电极输出
*||||||输出接地
*||||| |
SUBCKT LM211 1 2 3 4 5 6.
*
F1 9 3 V1 1.
IEE 3 7 DC 100.0E-6
VI1 21 1 DC .45
VI2 22 2 DC .45
问题1:9 21 7 Qin
问题2 8 22 7 Qin
Q3 9 8 4 QMO
Q4 8 4 QMI
.MODEL QIN PNP (IS = 800.0E-18 BF = 666.7)
.MODEL QMI NPN (I=800.0E-18 BF=1002)
.MODEL QMO NPN (I=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=102.5E-9)
E1 10 6 9 4 1
V1 10 11 DC 0
Q5 11 6 QOC
.model QOC NPN (I=800.0E-18 BF=103.5E3 CJC=1E-15 Tf=11.60E-12 TR=48.19E-9)
DP 4 3 DX
RP 3 4 6.667E3
.MODEL DX D (IS = 800.0E-18)
*
.end
此致
Vladimir Naumenkov
www.agat.by
尊敬的 JC:谢谢
我观看了培训视频1.9。
1) 1)如果我理解正确、我需要将"LM211.301"文件重新命名为"LM211-lib"并在 TINA 中创建"宏"?
2) 2)在 LM211的"LM211.301"文件引脚中、指定:
同相输入- 1.
反相输入--- 2.
正电源- 3.
负电源- 4.
集电极开路输出- 5.
输出接地—6.
但 LM211数据表中指出了这与引脚分配不对应的情况
TIA
此致、
Vladimir Naumenkov
www.agat.by
弗拉迪米,
谢谢、
JC