This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:改进:显示封装信息

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/648030/webench-tools-improvement-display-package-information

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

是否可以在 Webench 中的器件选择过程中添加封装信息?
今天、您可以使用"功能筛选器"来选择一些 TI 封装封装选项来筛选结果。

我希望能够:
-不要通过显示封装信息的附加列(在 BOM 占用空间旁边)来筛选结果
-列出的封装包含标准术语而非 TI 术语(例如:使用 SOT-23而不是 DBV)

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您使用 WEBENCH 电源设计器并分享您的反馈。

    您的两个请求都很有意义、尤其是关于显示行业标准封装术语而不是 TI 特定术语的第二点。 让我与我们的开发团队分享您的反馈、供将来考虑。

    再次感谢您的反馈。
    Kris