请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
团队、
是否可以在 Webench 中的器件选择过程中添加封装信息?
今天、您可以使用"功能筛选器"来选择一些 TI 封装封装选项来筛选结果。
我希望能够:
-不要通过显示封装信息的附加列(在 BOM 占用空间旁边)来筛选结果
-列出的封装包含标准术语而非 TI 术语(例如:使用 SOT-23而不是 DBV)
提前感谢、
Anthony