This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM53625-Q1:使用花括号有问题...

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/646929/tina-spice-lm53625-q1-questionable-use-of-curly-braces

器件型号:LM53625-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户正在尝试为 LM53625M 使用未加密的 SPICE 模型、并看到以下几个错误:

 

在"b§e_u6_abm152 U6_n16776386 0 v={if (v (U6_n16734279)>0.5、v (iswh)、0)}"中使用卷曲括号有问题

   错误:在:"if ([v](U6_n16734279)>0.5、v (iswh)、0)"中未定义符号

 

有什么想法吗?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在 PSpice 中看不到这种错误。 请在下面找到 PSpice 模型文件的快照。

    您是否将 PSpice 模型导出到其他工具?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Soomen:

    感谢您的回应、我们得以解决问题。

    另外一件事是该模型适合波特图扫描? 在反馈路径上施加小交流信号时、结果(负载上的输出)看起来不正确。 请提供建议。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    当前在 Web 上提供的模型仅支持瞬态仿真。 您将需要一个平均模型来运行交流仿真。 如果您希望开发该产品、请联系您当地的 FAE。

    谢谢、