请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53625-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我的客户正在尝试为 LM53625M 使用未加密的 SPICE 模型、并看到以下几个错误:
在"b§e_u6_abm152 U6_n16776386 0 v={if (v (U6_n16734279)>0.5、v (iswh)、0)}"中使用卷曲括号有问题
错误:在:"if ([v](U6_n16734279)>0.5、v (iswh)、0)"中未定义符号
有什么想法吗?
谢谢、