This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:无法读取/写入 TIDA-00524超低功耗多传感器数据记录器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/647222/tida-00524-unable-to-read-write-the-tida-00524-ultralow-power-multi-sensor-data-logger

器件型号:TIDA-00524

您好!

我是伦敦玛丽皇后大学博士学生。 我最近为我的项目购买了 TIDA-00524多传感器数据记录器。 但是、当我插入纽扣电池时、甚至无法读取数据记录器的欢迎消息。 我使用的是具有 NFC 接口功能的 Samsung Note 3 Mobile。

此外、我在移动电话上使用了三个 Android NFC 应用程序、例如 NFC TagReader、NXP TagWriter 和 NFC 工具。 但仍然无法使模块正常工作。  

在处理 TIDA-00524时、是否有人可以帮助我解决我的问题?  感谢您的建议和指导。  

感谢您的期待。

此致、

Ahsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahsan、

    我在 NFC 工具中使用了 Samsung Galaxy S5并使其正常工作、但这是几年前的事情。  您是否了解过最简单的事情、例如电池提供足够的电压来为器件供电?

    此外、如果我回忆正确、我需要将电路板固定在手机背面的某个位置、以便读取。  NFC 传感器未居中。  我用谷歌搜索"笔记3 NFC 天线在哪里"、发现几个线程(当然是冲突的)显示了不同的结果。  我认为重点是、尝试将其与您的手机平放起来(无手机用例!) 并保持不变、然后进行读取。  如果不起作用、请将其移动一点、然后重试。  我感觉自己有大约1-2厘米的游戏、或者它不能通信。

    以下是我发现的两个冲突报告:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    非常感谢你的帮助。 我尝试了您的建议、但该模块仍无法正常工作。 我将尝试更换电池、并检查其他手机上的模块、然后告诉您问题是否仍然存在。

    感谢你的帮助。