请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:XTR111尊敬的先生/女士:
我们在产品中使用您的芯片 XTR111AIDGQRG4、TLV3201AIDCK、TPS62150RGT、LM43601PWPT。 如果您能在我们遇到的问题上为我们提供帮助、我们将不胜感激、如下所示。
我们需要为我们的产品执行组件 FMEA (故障模式影响分析)、因此我们需要这些芯片的参考故障率(λ)。
我们采用 SN29500 (一般故障率数据库)来计算组件的故障率,根据 SN29500中的方法,我们需要知道芯片包含的晶体管数量。(<30? 30-300?300-3000? >3000?)、然后实现 λ μ A 的芯片、即 SN29500的方法、如下表所示。
所以、
-
请告诉我们这些芯片包含的晶体管的近似数量。
-
或者,请向我们提供您所拥有的这些芯片的可靠性材料。(如果您可以直接向我们提供 n ü λ,也会很有帮助。)
非常感谢、期待您的回复。