This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111AIDGQRG4

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740827/xtr111aidgqrg4

主题中讨论的其他器件:XTR111

尊敬的先生/女士:

 

我们在产品中使用您的芯片 XTR111AIDGQRG4、TLV3201AIDCK、TPS62150RGT、LM43601PWPT。  如果您能在我们遇到的问题上为我们提供帮助、我们将不胜感激、如下所示。

 

我们需要为我们的产品执行组件 FMEA (故障模式影响分析)、因此我们需要这些芯片的参考故障率(λ)。

我们采用 SN29500 (一般故障率数据库)来计算组件的故障率,根据 SN29500中的方法,我们需要知道芯片包含的晶体管数量。(<30? 30-300?300-3000? >3000?)、然后实现 λ μ A 的芯片、即 SN29500的方法、如下表所示。

 

所以、

  1. 请告诉我们这些芯片包含的晶体管的近似数量。

  2. 或者,请向我们提供您所拥有的这些芯片的可靠性材料。(如果您可以直接向我们提供 n ü λ,也会很有帮助。)

    非常感谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回波

    此时、晶体管数量被视为 TI 专有信息、即最大限制、因此我们无法披露该信息。
    我假设您已经查看了产品页面"质量和封装"选项卡下的标准质量信息? 以下是 XTR111的链接:
    www.ti.com/.../pinout-quality

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis
    感谢你的答复。 我们不需要准确的计数、只是一个大概的数字是可以的、比如(<30? 30-300?300-3000? >3000?)。
    是的、我查看了您的标准质量信息、但遗憾的是、它的可信度为60%、我们需要可信度大于70%的价值基础。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回波

    我将让我们的一位高质量人员离线与您联系。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢、期待您的高素质人员能提供消息。

    我们 在产品中使用了大量的 TI 芯片、如果您能就此 问题向我们提供帮助、我们将不胜感激。

    再次声明:我们需要 基于 CL >70%的组件故障率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是脱机的、因此我将关闭该线程

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis、我向 Joseph 发送了电子邮件、但我没有收到他的任何反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回波

    好的、我今天会与他核实一下。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    被质量团队联机关闭