This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:tps65987 -管理;TIDA-01627

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740197/tida-01627-tps65987---tida-01627

器件型号:TIDA-01627

您好的团队:

  TPS65987应用!!!

  我只是开发一个电源板 ->24V,它将使用 Mac 书籍适配器和 TIDA-01627 板,该板删除了 BQ25703,

您的团队能否向我发送 TIDA-01627 pjt 文件和 bin 文件。

BTW,我使用 FT4232 I2C 刷写 TPS65987,但它不起作用, 我发现 一些有趣的事情,即使工具 GUI 仍可以擦除和刷写 bin 文件  

我没有连接 TIDA-01627 板,怎么会发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我愿意、

    首先,对拖延表示歉意。

    我不确定您要设计什么。 请回答以下问题、以便我了解。

    1. 您为何删除 BQ25703?
    2. 您是否有实际的移动电源? 您在哪里刷写 bin 文件?

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我愿意、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此 E2E 帖子、因为最近15天没有更新。