请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01627
您好的团队:
TPS65987应用!!!
我只是开发一个电源板 ->24V,它将使用 Mac 书籍适配器和 TIDA-01627 板,该板删除了 BQ25703,
您的团队能否向我发送 TIDA-01627 pjt 文件和 bin 文件。
BTW,我使用 FT4232 I2C 刷写 TPS65987,但它不起作用, 我发现 一些有趣的事情,即使工具 GUI 仍可以擦除和刷写 bin 文件
我没有连接 TIDA-01627 板,怎么会发生?