This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00222:适用于此电流测量参考套件的软件。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738996/tida-00222-software-for-this-current-measurement-reference-kit

器件型号:TIDA-00222

您好!

  此评估套件的参考指南中提到了一些可用的校准软件、但我在产品页面中看不到类似的任何软件。 您能在这个问题上提供帮助吗? 此外、没有在线提供源代码或 bin 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00222

    请参阅章节:“相关工具与软件”   

    运行安装程序 exe 文件,您将看到以下文件夹:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供了这些文件。 能否使用 CCS v6打开和编译此项目? 还是只能使用 IAR 进行编译?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法使用 CCS 的免费版本构建代码。 它只能在 IAR 中编译。

    请参阅以下主题以供参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/520052?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tida-00222

    谢谢、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我拥有完全许可的 CCS 版本。 是否可以使用它来编译代码? 如果是、是否有任何指南可供选择? 我尝试使用 CCS 打开工作区文件、但无法打开。

    谢谢、此致、
    Udhayakumar.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Udhaya

    此设计的软件基于使用 IAR 的电表库、但该软件的功能 CCS 版本不可用。

    谢谢、
    苛刻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harsh,
    在构建网站中提供的"用于分支电路功率监控器的测量模块"源代码时、我收到一个名为"emeter-met量 度-6779.R43"的文件未找到的错误。 您能不能建议正确构建源代码? 提前感谢






    编译配置:emeter-app-6779 -调试
    正在更新生成树...

    已删除21个文件。
    正在更新生成树...
    emeter-autocal.c.
    电表-基本-显示.c
    电表通信.c
    电表- dlt645.c
    警告[Pe177]:函数"Send_Consumption_report_aggrege"已声明、但从未引用 D:\Udhay\EnergyAFE\Workspace\BCPM\BCPM\emeter-app\emeter-dlt645.c 137
    电表-键盘.c
    电表-lcd.c
    emeter-main.c
    电表- Multicration.c
    电表-rtc-c.c
    emeter-setup.c
    链接
    错误[E12]:无法打开文件 D:\Udhay\EnergyAFE\Workspace\BCPM\BCPM\emeter-metal量\emeto-metal量-6779\Debug\EXE\emeter-metal量-6779.R43'
    运行链接器时出错

    错误总数:1.
    警告总数:1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udhaya、

    我认为此问题已在以下主题中重复出现:
    e2e.ti.com/.../741807

    因此、我将关闭来自该线程的查询。

    谢谢你。

    此致、
    苛刻