This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:CLKIN1P/N 的2组输入

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738101/tida-01022-2-sets-of-input-for-the-clkin1p-n

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

第13页的 U24A 有2组 CLKIN1P/N 输入 第一个是来自 CLK-IN *而不是 T3。 第二个是来自 U74 (NB7V33MMNTXG)上的 CLK-IN*(第14页)。 它们都可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马时亨:

    是的,两个时钟选项都可用。 默认情况  下、J28 SMA 连接器通过变压器(T3)连接到 CLKINN、如果应用需要更高的输入时钟频率、则可以使用时钟分频器 U74 (div/4)将该变压器旁路。   我希望这会有所帮助  

    我还想知道您 正在进行的项目。

    1.您从事的应用是什么类型 ?

    2.您 使用的是 TIDA-01022 硬件还是仅参考 原理图?  

    连接器 电阻器跳线 注释
    J28 拆下 R401并安装 R392
    拆下395、R399并安装 R302、R309
    直接时钟输入(默认)
    J28 安装 R401并拆下 R392
    安装 R395、R399并拆下 R302、R309
    除以4 的 J28时钟输入

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在为5G NR 设计射频前端。 我没有 TIDA-01022硬件。 我想对其进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的马时亨:
    好的、如果您需要更多详细信息、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有介绍如何使用 J35、J41等跳线的用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马时亨:

    跳线 J35 用于 ADC1 (板载 USB2IO 控制器)的 SPI 编程

    2.跳线 J41使用 ADC1的 NCO 选择(板载 USB2IO 控制器)

    用于对 ADC 和 NCO 选择进行编程的"HSDC TID GUI"编程工具。   

    还提供一些更多信息以了解您的项目

    1. 您正在为应用寻找的带宽、采样率

    2.应用需要交流或直流耦合?

    3.您是否希望使用 ADC 数字功能(如 DDC (抽取模式)、 NCO)

    4.您的系统需要多通道? 通道偏斜的任何特定要求

    5.您是否希望使用我们的 TIDA-01022硬件或开发自己的 PCB 进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您正在为应用寻找的带宽、采样率
    低于6GHz、800MHz 带宽
    2.应用需要交流或直流耦合?
    交流耦合
    3.您是否希望使用 ADC 数字功能(如 DDC (抽取模式)、NCO)
    是的
    4.您的系统需要多通道? 通道偏斜的任何特定要求
    是的、希望使用两个 ADC12DJ3200、如 TIDA-01022
    5.您是否希望使用我们的 TIDA-01022硬件或开发自己的 PCB 进行评估?
    我想使用 TIDA-01022进行评估并构建我自己的生产板