主题中讨论的其他器件:LM5116、 LM5146-Q1、 LM5140-Q1
您好、我找到了此设计:
效率大于97%的35V 至60V 输入、600W 输出双相降压转换器设计
http://www.ti.com/tool/PMP7282#technicaldocuments (2012年)
有哪些新产品可帮助实现12V 高效率和宽直流输入范围的功率输出。
我可以确定输入范围、但根据我的理解、PWM 技术应该允许宽范围、损耗最小、除非我缺少什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我找到了此设计:
效率大于97%的35V 至60V 输入、600W 输出双相降压转换器设计
http://www.ti.com/tool/PMP7282#technicaldocuments (2012年)
有哪些新产品可帮助实现12V 高效率和宽直流输入范围的功率输出。
我可以确定输入范围、但根据我的理解、PWM 技术应该允许宽范围、损耗最小、除非我缺少什么?
您好 Katelyn、
感谢您的跟进!
如果有某些要求要求获得>97%以上的效率、我们可以根据该范围定制输入、但我希望尽可能适应。
现在、对于我们的项目、输入范围可以在30Vdc - 1000Vdc 之间变化。 实际上、它将位于+/- 10VDC 范围内的任何位置。 它归结为接线损耗、根据电源到其使用位置的距离、这些损耗变得有意义。
示例:一个系统的输入可能为70VDC +/- 10VDC (60VDC - 80VDC)
另一个系统可能具有380VDC +/- 10VDC (370VDC - 390VDC)
这有道理吗?
PMP7282设计的另一个方面是它会产生大量热量! 负载为50A 时、它根据测试数据获得超过100 C 的温度。 我希望新器件能够帮助进入更易于管理的范围(~50 C)、或者如果我们能够并行化电路板(PMP7282达到峰值效率@ 30 A)、以在保持模块化的同时实现相同的范围。
此致、
请
您好!
一个选项可能是 LM5140-Q1 65V 同步双路控制器、可配置为两相实现。 也可以使用 LM5146-Q1。 请注意、12V 输出可馈入 LM5146-Q1的 VCC 以降低 IC 功耗。 请参阅此博客以配置为两相实现:
输出电流要求是什么? 可能是一种高效的单相实施是可行的。
此致、
Tim
您好、Tim、
感谢链接、它很有帮助。
我忽略了并行直流/直流转换器的潜在相移。 我认为、一个采用多个直流12V 输出并馈入稳压器的系统就足够了、但这可能会产生效率增益或损耗、具体取决于其处理方式。
每个系统/装置将需要550W - 600W。 [编辑:我们可以将每个系统优化为~450W、但我希望留出裕量]
一些器件将使用远小于~150W 的功率。 它们可以与传统产品一起处理、也可以捆绑在一起以达到类似的功耗。
此致、
请