This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:30V - 1000VDC 至12VDC 高效率(>95%)直流降压转换器>= 600W

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, LM5146-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733942/pmp7282-30v---1000vdc-to-12vdc-high-efficiency-95-dc-step-down-converter-600w

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116LM5146-Q1LM5140-Q1

您好、我找到了此设计:

效率大于97%的35V 至60V 输入、600W 输出双相降压转换器设计

http://www.ti.com/tool/PMP7282#technicaldocuments (2012年)

有哪些新产品可帮助实现12V 高效率和宽直流输入范围的功率输出。

我可以确定输入范围、但根据我的理解、PWM 技术应该允许宽范围、损耗最小、除非我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与产品专家联系、并就哪些新产品可替代 LM5116提供反馈。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还有一个问题、您的输入电压范围是多少? 您是否正在寻找支持35V 至60V 输入的器件、或者您是否正在寻找1000V 输入?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的跟进!

    如果有某些要求要求获得>97%以上的效率、我们可以根据该范围定制输入、但我希望尽可能适应。

    现在、对于我们的项目、输入范围可以在30Vdc - 1000Vdc 之间变化。 实际上、它将位于+/- 10VDC 范围内的任何位置。 它归结为接线损耗、根据电源到其使用位置的距离、这些损耗变得有意义。

    示例:一个系统的输入可能为70VDC +/- 10VDC (60VDC - 80VDC)

    另一个系统可能具有380VDC +/- 10VDC (370VDC - 390VDC)

    这有道理吗?

    PMP7282设计的另一个方面是它会产生大量热量! 负载为50A 时、它根据测试数据获得超过100 C 的温度。 我希望新器件能够帮助进入更易于管理的范围(~50 C)、或者如果我们能够并行化电路板(PMP7282达到峰值效率@ 30 A)、以在保持模块化的同时实现相同的范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个选项可能是 LM5140-Q1 65V 同步双路控制器、可配置为两相实现。 也可以使用 LM5146-Q1。 请注意、12V 输出可馈入 LM5146-Q1的 VCC 以降低 IC 功耗。 请参阅此博客以配置为两相实现:

    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage-mode-controller

    输出电流要求是什么? 可能是一种高效的单相实施是可行的。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢链接、它很有帮助。

    我忽略了并行直流/直流转换器的潜在相移。 我认为、一个采用多个直流12V 输出并馈入稳压器的系统就足够了、但这可能会产生效率增益或损耗、具体取决于其处理方式。

    每个系统/装置将需要550W - 600W。 [编辑:我们可以将每个系统优化为~450W、但我希望留出裕量]
    一些器件将使用远小于~150W 的功率。 它们可以与传统产品一起处理、也可以捆绑在一起以达到类似的功耗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    E2E 主题帖将在30天后锁定。 我将关闭该线程。 但是、如果您有任何其他问题、请打开新的 E2E 主题。

    此致、
    Katelyn