This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO3082:IBIS 模型3.3V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734968/tina-spice-iso3082-ibis-model-3-3v

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我的客户需要一个支持 VCC=3.3V 的 ISO3082DWR IBIS 模型。 网络上的仅支持5V 电压。

谢谢您、Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    我看到非总线侧应该支持3.15至5.5V。 我将更新相关模型、并转发给您与我们的客户分享、以便将对这些模型的影响降至最低。

    此致、

    David Larkin

    设计支持服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    由于 David 已经通过内部电子邮件发送了该模型、我将关闭此帖子。

    Herman