请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3082 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我的客户需要一个支持 VCC=3.3V 的 ISO3082DWR IBIS 模型。 网络上的仅支持5V 电压。
谢谢您、Christoph
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.