请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050014 主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS65987D
您好的团队:
我只是 使用 Mac 书籍适配器和 tps65987开发适用于24V 的电源板,
我发现 TIDA-050014 应该满足我的要求。
那么、您的团队能否向我发送 JPT 文件和 bin 文件
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
我只是 使用 Mac 书籍适配器和 tps65987开发适用于24V 的电源板,
我发现 TIDA-050014 应该满足我的要求。
那么、您的团队能否向我发送 JPT 文件和 bin 文件
谢谢。
您好、我愿意、
请参阅随附的。
e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_050014.pjt
如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"
谢谢、
Eric