This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050014:tps65987D

Guru**** 2580095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050014, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740216/tida-050014-tps65987d

器件型号:TIDA-050014
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65987D

您好的团队:

   我只是  使用 Mac 书籍适配器和 tps65987开发适用于24V 的电源板,

我发现 TIDA-050014 应该满足我的要求。

那么、您的团队能否向我发送 JPT 文件和 bin 文件

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我愿意、

    您可以在此处下载 TPS6598x 应用自定义工具:

    您可以使用它来创建与您的应用程序最匹配的项目文件。 我们提供的默认模板也可能非常适合您的应用。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric。 您能否向我发送 TIDA-050014的默认 JPT 文件,以便我可以根据您的版本进行修改。
    这是我第一次接触 typedC 应用程序。 我认为您的帮助对我非常有用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我愿意、

    请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_050014.pjt

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric ,

    还有一个问题,我加载 pjt 文件 ,但无法保存二进制文件,

    似乎还没有任何固件。

    是否可以 直接发送 bin 文件 ?

    感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我愿意、

    如果您从 TI.com 下载最新的工具、将包含最新的低区域二进制文件。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

       我曾使用 FT4232来刷写 tps65987、如下所示、  

    它无法捕获波形,SPI 信号没有数据,但出现在 I2C (SCL/SDA)中

    设置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我愿意、

    在连接 FTDI 芯片之前、请确保将桶形插孔电源连接到 EVM。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我愿意、

    如需了解相关信息、TPS65987D 的当前 ROM 版本不支持"Power DUo"模式。 TI-Design 只是此模式的概念证明。 "双电源"模式的正式版本将于明年第二季度初发布。
    感谢您的理解。

    Eric