Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TL7700、 TPS3711大家好、
我正在寻找一个监控器 IC,它可以监控紧急停止信号(24V–0V,低电平有效),当该线路的电压降至低于特定阈值时,将启用计时器(可编程计时器最好在150ms 至500ms 的范围内)。
由于这是安全链的一部分、因此该 IC 需要通过相关标准认证、以确保其始终安全失效。
每个系统将使用两个 IC 来实现双冗余。
PS:看起来与 TL7700类似、但工作温度范围更广是理想选择。
您能建议合适的器件吗?