This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 监控器 IC#39;s

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739710/supervisor-ic-s

主题中讨论的其他器件:TL7700TPS3711

大家好、

 

我正在寻找一个监控器 IC,它可以监控紧急停止信号(24V–0V,低电平有效),当该线路的电压降至低于特定阈值时,将启用计时器(可编程计时器最好在150ms 至500ms 的范围内)。

 

由于这是安全链的一部分、因此该 IC 需要通过相关标准认证、以确保其始终安全失效。

 

每个系统将使用两个 IC 来实现双冗余。

 

PS:看起来与 TL7700类似、但工作温度范围更广是理想选择。

 

您能建议合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    如果有适合此应用的未来器件、请随时通过电子邮件直接发送给我。

    在我们发布的器件中、我认为 TPS3711可以工作、但没有内置可编程延迟、但可以使用本应用手册 中的技术大纲轻松添加可编程延迟:www.ti.com/.../snva851.pdf

    请通过我的直接电子邮件进行跟进、以便我们可以交换更多信息。 谢谢!

    Michael