Other Parts Discussed in Thread: TPS53319
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我在 TPS53319中使用了 WEBENCH 工具,但结果是“此仿真没有波形”。
我的设计条件:Vin=12V/Vo=5V/Io=14A/L=1.5uH、DCR4.1mR/输出电容560uF、ESR=8mR (铝)、Rlbst=20K
配置选项:FCCM、非陶瓷。
您能告诉我希望发生什么情况吗? 谢谢!