This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53319:TPS53319负载瞬态仿真失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736076/webench-tools-tps53319-tps53319-load-transient-simulation-fail

器件型号:TPS53319

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

       我在 TPS53319中使用了 WEBENCH 工具,但结果是“此仿真没有波形”。  

       我的设计条件:Vin=12V/Vo=5V/Io=14A/L=1.5uH、DCR4.1mR/输出电容560uF、ESR=8mR (铝)、Rlbst=20K

       配置选项:FCCM、非陶瓷。

       您能告诉我希望发生什么情况吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请您与我们分享您发现问题的设计、以便我们更好地了解该设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

            请参阅以下链接:  

             webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    此问题现已修复、最新更新将在下一版本的 TI.com 上提供。

    谢谢、
    Kiran Kumar