请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我发现您可以通过在输出名称末尾添加冒号(如 Vout:)使 TinaTI 自动分离曲线。 是否有等效的方法来分离输出? 我有 一个参数化模型、并且始终希望输出、而不是曲线分离。
谢谢!
不是
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以在 图表窗口中的单独选项卡下为每个输出(探头)创建单独的图?
然后、您可以在一个图或单独的图中看到步进曲线、但在新图或每个输出中看到。 目前、如果您仅在每次运行时有一个活动输出、则可以执行此操作。 您可以通过双击当前不需要的输出的标签并将其 IO 状态设置为"无"来实现这一点。
Michael Koltai 博士
DesignSoft
www.tina.com