This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:自动独立输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738829/tina-spice-automatic-separate-outputs

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我发现您可以通过在输出名称末尾添加冒号(如 Vout:)使 TinaTI 自动分离曲线。 是否有等效的方法来分离输出? 我有 一个参数化模型、并且始终希望输出、而不是曲线分离。

谢谢!

不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    您能否澄清一下"输出而非曲线"的含义? 也会输出曲线、因此我想了解您所说的是曲线、以及您所说的是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在图表窗口的"视图"菜单下、有"分离输出"和"分离曲线"选项。 单独的曲线将每条线迹放置在不同的轴上。 单独的输出为每个输出提供其自己的轴、但会收集不同的参数化运行。

    对于"独立输出"、如果我针对参数化电阻器的三个不同值测量了电压和电流、我将获得两个图、三个电压中的一个图和三条曲线中的一条图。 如果您执行"分离曲线"、则会得到六个单独的图形、并且无法轻松比较不同的情况。

    -Noah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noah、您好!

    好的、我看到您现在所说的内容。 我认为目前没有办法做你想要做的事情,但我将检查并得到一个明确的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    我向开发人员确认、遗憾的是、在 TINA-TI 中、没有直接的方法来执行您想要执行的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在 图表窗口中的单独选项卡下为每个输出(探头)创建单独的图?

    然后、您可以在一个图或单独的图中看到步进曲线、但在新图或每个输出中看到。 目前、如果您仅在每次运行时有一个活动输出、则可以执行此操作。 您可以通过双击当前不需要的输出的标签并将其 IO 状态设置为"无"来实现这一点。

    Michael Koltai 博士

    DesignSoft

    www.tina.com