This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:Eagle WEBENCH 导入 PCB 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733599/webench-tools-lm5122-eagle-webench-import-pcb-problem

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我在导入使用 TI 电源设计器配置的 LM5122时遇到问题。 我无法正确导出 Eagle 9.1.3的原理图和电路板。 运行脚本或打开电路板/原理图文件时会出现问题。  

有人能帮助我正确导入文件吗?e2e.ti.com/.../PCBEagle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajiv、

    我尝试打开上面共享的 LM5122原理图和 PCB 文件。  

    问题可能是由于设计中的定制电感器。 请从"备用电感器"列表中选择最接近的电感器、以便.sch 文件和.bRD 文件能够毫无错误地打开。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    S.Suganya

    注:请参阅下载的.ZIP 文件中的“自述”文本文档以导入 Eagle SCH 和 BRD 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suganya、您好、 感谢您的帮助! 在哪里可以找到该替代电感器列表以及如何选择该替代电感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajiv、

    感谢您的回复。 请使用以下任一方法选择备用电感器:

    a.从原理图页面:

    • 在电源设计器中选择 LM5122后、您将转至原理图页面。
    • 单击原理图中的'L1'、将打开一个窗口、其中显示了当前电感器的说明。 您可以在此处看到"选择替代"选项、如下图所示。

    b.从物料清单页面:

    • 在 LM5122的 Schematic 页面中、您可以看到"Bill of Materials"选项卡。  请单击它
    • 向下滚动至电感器 L1。 您可以在此处找到"选择替代部件"、如下图所示。  

    c.在上述两种方法中、电感器的替代列表都会打开、您可以在其中搜索/排序所需的电感值、如下所示

    谢谢、此致、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCBEagle-3.zipHiSuganya、

    非常感谢您的帮助。 我遵循了此处列出的说明、并获得了原理图。 但是、按照 readme.txt 说明操作时、PCB 板设计仍然无法正常工作。 请帮帮我。 如果没有、如何使用当前电路板文件中的封装重新开始设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体而言、我在执行脚本以导入库时遇到许多错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajiv、

    我们正在进行这方面的工作。 我们很快会回来。

    谢谢、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajiv、

    考虑到相应的物料清单和元件数量、PCB 设计符合 WEBENCH 中提供的默认条件。

    在 PCB Shared (PCBEGagle-3.zip)中、我们观察到 COUT 和 COUTX 的数量为4、并且封装尺寸相对较大。 这会导致 Cout 和 Coutx 在给定 PCB 面积内重叠。 如果这是设计要求、请重新排列组件以避免重叠。 或者、您也可以为 Cout 和 Coutx 选择尺寸更小、数量更少的封装。

    请注意:选择电阻器‘Rt’一个不同的封装,即0603或更高的封装,这将解决 PCB 中最差的问题。

    谢谢、此致、
    S.Suganya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suganya、

    再次感谢你的帮助。 我按照您的说明操作、修复了您提到的错误、但我仍然会遇到电路板错误。 使用速率测试后、我仍然在电路板设计中发现许多错误。 由于我希望 webench 导出就足够了、因此此设计变得越来越紧迫。

    此致、

    Rajiv  

     e2e.ti.com/.../PCB_2D00_Eagle404.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajiv、

    很抱歉我的回复延迟了。 以下是消除 Eagle 工具中生成的 DRC 错误的可能解决方案。

    某些错误可在工具内获得批准、这不会影响设计的设计或功能、其他错误可遵循以下建议。

       1、重叠错误:通过焊盘

    焊盘上的过孔是更好地将信号连接到多边形的方法之一。 焊盘上的过孔不会影响设计的功能。 我们知道 Eagle 通过 PADS 将 DRC 消息发送到任何地方。 Eagle 工具中有一个选项可选择这些错误,并将其设置为“已批准”DRC。

          2.钻孔尺寸错误:

    PCB 文件上的最小钻孔尺寸为9mil、这是 IC 焊盘上的散热过孔。 必须在设计规则中设置钻孔尺寸的最小值、这样就可以消除误差。

    3.   空气导线(未布线的网络)错误:

    Eagle 工具由原理图驱动、它始终在原理图和 PCB 文件之间寻找一致性。 由于 SCH 和 PCB 自拍是在导出期间单独生成的、因此无法从原理图中识别网表。 目前、没有将它们组合在单个项目下的选项。 但是、导出的 PCB 具有所有连接/布线。 目前,在 Eagle 工具中,我们看不到消除与 Air 线相关的 DRC 的任何方法。

    谢谢、此致、

    S.Suganya