请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
我似乎无法识别和利用该工具来识别和生成具有以下要求的直流/直流转换器的参考设计...
VIN =最小值 10V 直流;最大 36V 直流
VOUT =+/-15V 直流最大值 3A
TI 能否提供帮助和/或指导?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我似乎无法识别和利用该工具来识别和生成具有以下要求的直流/直流转换器的参考设计...
VIN =最小值 10V 直流;最大 36V 直流
VOUT =+/-15V 直流最大值 3A
TI 能否提供帮助和/或指导?
谢谢、
您好、Jorge、
抱歉、我们没有任何解决方案可满足您的确切要求。
但是、您可以在以下位置找到单输出设计、其中提供了链接:
对于负输出:
webench.ti.com/.../webench5.cgi
对于正输出:
webench.ti.com/.../webench5.cgi
谢谢、
Kiran Kumar