This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无法基于任何 TI 直流/直流转换器/控制器创建双极电源

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738099/webench-tools-unable-to-create-a-bipolar-power-supply-based-on-any-of-the-ti-dc-to-dc-converter-controllers

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我似乎无法识别和利用该工具来识别和生成具有以下要求的直流/直流转换器的参考设计...

VIN =最小值 10V 直流;最大 36V 直流

VOUT =+/-15V 直流最大值 3A

TI 能否提供帮助和/或指导?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    请使用下面的 Webench 电源设计器链接创建设计。
    webench.ti.com/.../switching-regulator

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是'webench'发出的消息... WEBENCHRegistered电源设计器无法创建满足您以下要求的设计。 尝试更改您的设计要求或查看我们的其他资源。

    我通过反复更改设计要求来解决这个问题。 (webench)答案保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    抱歉、我们没有任何解决方案可满足您的确切要求。
    但是、您可以在以下位置找到单输出设计、其中提供了链接:

    对于负输出:
    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    对于正输出:
    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    谢谢、
    Kiran Kumar