请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好!
1) 1)参考设计标题说明这是一款并网串式逆变器。 我的问题是、可以按原样并联多个逆变器的输出以提高功率输出电平、还是修改软件? 基本上、我想将一个逆变器的输出与另一个输出的输出同步。 想知道这是否可行。
2) 2)是否有人可以告诉我构建参考设计硬件的成本(以美元为单位)?
3) 3)是否有人(TI 或第三方)可以提供现成的参考设计(硬件)? 也就是说、我可以购买现成的模块吗?
感谢您提前做出的友好回复。
KBS。