This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:三相输出是否可以并联? 构建该参考设计的估计成本

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736784/tida-01606-can-the-3-phase-output-be-parallel-connected-estimated-cost-to-for-building-the-reference-design

器件型号:TIDA-01606

您好!  

1) 1)参考设计标题说明这是一款并网串式逆变器。 我的问题是、可以按原样并联多个逆变器的输出以提高功率输出电平、还是修改软件? 基本上、我想将一个逆变器的输出与另一个输出的输出同步。 想知道这是否可行。  

2) 2)是否有人可以告诉我构建参考设计硬件的成本(以美元为单位)?  

3) 3)是否有人(TI 或第三方)可以提供现成的参考设计(硬件)? 也就是说、我可以购买现成的模块吗?

感谢您提前做出的友好回复。

KBS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KBS

    1) 1)是的、这是并网功能的本质。 需要在您的软件中启用该功能、其中逆变器会检测现有电网工作频率并在输出功率之前锁定该频率。

    2)这些成本大约为2000美元、以小批量(<10)构建、但如果您为不同的供应商购物、这可能会降低。

    3) 3)由于 成本和复杂性、我们不能随时提供这些文件、但如果您愿意、可以使用提供的硬件文件构建您自己的文件。

    此致、

    Bart Basile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 非常感谢您的回复。 这很有帮助。