Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS61021A
我可以使用以下齐纳二极管: MMSZ4689T1 、而不是 设计中使用的原始二极管- 1SMB5918BT3G 吗?
此外、Ive 使用参考设计创建了 gsm 电源。 请您查看布局并提出改进建议
有吗?
原理图:
BOM:
布局(VGSM 布线已路由、但下面不可见)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
我可以使用以下齐纳二极管: MMSZ4689T1 、而不是 设计中使用的原始二极管- 1SMB5918BT3G 吗?
此外、Ive 使用参考设计创建了 gsm 电源。 请您查看布局并提出改进建议
有吗?
原理图:
BOM:
布局(VGSM 布线已路由、但下面不可见)
海伦、您好
感谢您的回复。
根据 IO 和 IO 最大值、我希望您是指负载电流、对吧?
µs 其在20mA 至100mA 范围内、脉冲电流高达2A、在4.615ms 周期内持续时间长达577 μ s。
由于它为 SIMCOM800C GPRS 模块供电、因此平均电流输出为250mA。
此外、IC 下方还有一个焊盘。 您说我需要埋一个过孔吗
低于该值? 如果我在非常靠近的位置添加更多过孔、这是不够的
IC 或 IC 下方的 IC 是否是必须的?
此外、我还阅读了有关电源的 TI 应用手册
模拟接地和数字接地只能在一个点上连接。
由于较低的接地端也在馈送 PCB 的其余部分、这也主要是
我添加了通孔
仅在输出侧、以确保两者之间具有单个连接点。
Rgds
Karan