请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54331 工具/软件:WEBENCH设计工具
当将 TPS54331DR 降压 IC 用作以下的1.12V 至5V 3A 负载时、 WEBNCH 工具无法计算正确的补偿、也无法计算正确的补偿组件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
当将 TPS54331DR 降压 IC 用作以下的1.12V 至5V 3A 负载时、 WEBNCH 工具无法计算正确的补偿、也无法计算正确的补偿组件。
感谢您的分享! 由于 Cout 较高、因此您需要较大的 Rcomp 以获得更高的交叉频率。 如果您将 Rcomp 最大限制从100k 增加到400k、则应该能够自动补偿。
以下是此共享设计中的补偿示例: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=020668EE7AFDB4B3