This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54331:TPS54331DR WEBNCH 补偿仿真错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735430/webench-tools-tps54331-tps54331dr-webnch-compensation-simulation-error

器件型号:TPS54331

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当将 TPS54331DR 降压 IC 用作以下的1.12V 至5V 3A 负载时、 WEBNCH 工具无法计算正确的补偿、也无法计算正确的补偿组件。