This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74HC04:HC 系列迟滞

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735835/tina-spice-sn74hc04-hc-series-hysteresis

器件型号:SN74HC04
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我注意到、当使用 TINA-TI HC 系列模型时、所有系列器件上的输入不会显示任何明显的迟滞。 根据数据表、高电平应比 VCC 低~ 30%、低电平应比 GND 高~30%。

随附的.tsc 显示了3个简单的门、演示了在转换点周围输入上仅为33.4mV 的增量进行开关。 这使得模型不切实际、尤其是在采用 RC 计时电路的情况下。 即使通过选择线性或非线性传输特性、它们似乎也不会遵守 HC 系列定义。

我认识到上表中的值是在5V Vcc 下定义的、但是这些模型似乎提供了比预期更小的噪声裕度。  

我是否有过时的模型、或者我错了?

祝你一切顺利

Aidan

e2e.ti.com/.../HC_5F00_Series_5F00_Hysteresis.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan、

    您提到的逻辑器件是 TINA-TI 中嵌入的理想器件。
    它们不一定反映实际器件数据表中的规格。

    您可以通过首先双击符号、然后在属性弹出窗口中编辑字段来修改这些模型。
    例如,您可以通过双击弹出式目录字段并在目录编辑器的两个延迟字段(如下所示)中输入所需的值(以秒为单位)来更改延迟。

    通过单击直流传输、输入和输出字段、然后选择 该字段的下拉菜单项、可以对该字段进行类似的更改。

    但愿这对您有所帮助。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    实际上、我没有查看延迟设置、很有趣。 不过、这对我的目的没有用处。
    对于内置模型、我认为您没有太多建议。
    它不是高速电路中预期的传播延迟的时序。 相反、我使用一些简单的组合逻辑来控制一些电源定序。 我只是想创建一些简单的边沿触发单稳态器和类似的东西、其中时序由栅极的 RC 网络和转换电平决定。 这会产生很大的影响、当然、当高电平到低电平转换如此接近时、噪声的空间也很小。

    我的意思是、它确实起作用、但毫无疑问、总的时间将会超过1万、我目前不得不猜测更有可能发生的行为。

    我要尝试的一种技术是使用施密特触发器在这些转换电平至关重要的栅极前面放置。 但是、我找不到 TINA 中内置的任何 HC 系列施密特器件。

    您可能会建议一个具有施密特输入的逻辑器件、我可以在需要时插入该器件、并可以让我更好地表示 LC 系列。 甚至是一个展示施密特行为的简单宏。 我自己简单地尝试构建一个、但有一种方法可以使用它、但我想将 Vcc 电压作为变量进行曝光、因为施密特阈值会相应地发生变化。 相反、我回到了设计的其余部分。

    也许您可以提供帮助。

    我的计时比我们更重要、甚至更慢一个数量级。 因此、这不会与高速传播发生冲突。

    你能建议些什么吗?
    再次感谢
    Aidan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我只是在任何需要"正确"行为的栅极前面填充了此信息:

    祝你一切顺利

    Aidan

    e2e.ti.com/.../Schmitt_5F00_Trigger_5F00_Input.TSM