主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我在 TINA-TI 中使用 TPS7A4001瞬态模型时遇到了一个问题。
问题、或者我看到的奇怪行为就是这样。 输入和输出模型的各种电流时、我会看到这些电流。 它们不会累加。 一旦输入电压上升到高于输出电压、进入器件的电流将继续以线性方式上升、即使输出电流已根据负载阻抗保持稳定。 即使我单独测量模型中所有可能的电流路径、我也有很大的差异。
如果您想了解一下、我已附加了一个示例 TINA 仿真。 电流流向何处? 它表明模型有一条返回电压源的路径、该电压源对器件上的引脚不可见。 实际上、原理图中的任何连接都不可见。 这是不可能的。 我是否犯了一些愚蠢的错误? 它还建议、如果我在何处使用 TPA7A4001作为60V 输入电源上的~38V 输出稳压器、以及从何处汲取~3.8mA 的电流。 总输入电流显示为~22mA @60V。 这意味着负载中耗散的功率为~140mW、但输入电源的功耗为1.32W、而不是我预期的228mW。
如果能帮助我更好地理解、我们将不胜感激。 这使得我的大型仿真非常不现实。
谢谢
Aidan