This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A4001:TINA 模型中缺少电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734788/tina-spice-tps7a4001-missing-current-in-tina-model

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在 TINA-TI 中使用 TPS7A4001瞬态模型时遇到了一个问题。

问题、或者我看到的奇怪行为就是这样。 输入和输出模型的各种电流时、我会看到这些电流。 它们不会累加。 一旦输入电压上升到高于输出电压、进入器件的电流将继续以线性方式上升、即使输出电流已根据负载阻抗保持稳定。 即使我单独测量模型中所有可能的电流路径、我也有很大的差异。

如果您想了解一下、我已附加了一个示例 TINA 仿真。 电流流向何处? 它表明模型有一条返回电压源的路径、该电压源对器件上的引脚不可见。 实际上、原理图中的任何连接都不可见。 这是不可能的。 我是否犯了一些愚蠢的错误? 它还建议、如果我在何处使用 TPA7A4001作为60V 输入电源上的~38V 输出稳压器、以及从何处汲取~3.8mA 的电流。 总输入电流显示为~22mA @60V。 这意味着负载中耗散的功率为~140mW、但输入电源的功耗为1.32W、而不是我预期的228mW。

如果能帮助我更好地理解、我们将不胜感激。 这使得我的大型仿真非常不现实。

谢谢

Aidan

e2e.ti.com/.../TPS7A4001_5F00_Missing_5F00_Current.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    我们将对此进行研究。

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、


    感谢您的参与。

    您在仿真中使用的 TINA-TI 模型(发布日期:26JULY2011)未更新。

    TI 网站(www.ti.com/.../toolssoftware)中更新的 TINA-TI 模型(发布日期:11FEB2014)中仿真相同的测试台时未观察到此问题。

    我们建议您使用 TPS7A4001.e2e.ti.com/.../sbvm143a.tsc 的最新(随附) TINA-TI 模型

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agarwal、

    感谢您的检查。

    非常正确、您所说的新模型的行为符合预期。 谢谢。

    供参考、TINA-TI 的免费下载版本(版本9.3.150.328 SF-TI)在 LDO 下的示例文件中包含旧模型。 我怀疑是最好的更新。

    祝你一切顺利

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    感谢您的宝贵反馈。
    到目前为止、可直接从 TI 网站访问最新的仿真模型。

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。

    谢谢、
    Vivek Agarwal