请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
大家好、
我的客户根据您的设计构建电路板。 但是、它们无法获得91V 齐纳二极管。
您能否解释为什么使用 D203和 D209?
为什么您使用了91V 齐纳二极管?
它们是否可以 为 D203和 D209使用电压较低的齐纳二极管?
此致、
TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-00961
大家好、
我的客户根据您的设计构建电路板。 但是、它们无法获得91V 齐纳二极管。
您能否解释为什么使用 D203和 D209?
为什么您使用了91V 齐纳二极管?
它们是否可以 为 D203和 D209使用电压较低的齐纳二极管?
此致、
TED