This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:关于齐纳二极管 D203和 D209

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734857/tida-00961-about-zener-diode-d203-and-d209

器件型号:TIDA-00961

大家好、

我的客户根据您的设计构建电路板。 但是、它们无法获得91V 齐纳二极管。

您能否解释为什么使用 D203和 D209?

为什么您使用了91V 齐纳二极管?

它们是否可以   为 D203和 D209使用电压较低的齐纳二极管?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    对于电流解决方案、不需要填充这些二极管。 它们作为任何电感器电流感应 CT 的复位提供。 由于我们不使用电流检测 ZVS 解决方案、因此未使用该电路部分。

    此致、

    Salil