主题中讨论的其他器件: DAC38J84
尊敬的所有人:
我的一位客户将在实验室中复制 TIDA-00996的设置、以便同步8个 DAC。 所采用的频率低于 DAC3xJ84的能力(fs 约为240MHz、fout 介于20MHz 和100MHz 之间)。
DAC3xJ84能否支持这些低频? DAC38J84的 EVM 在输出端有一些不平衡变压器(最小频率10MHz),这是20MHz 时的行为?
2.是否可以从触发输入(也在主控器 TSW14J56上)而不是 GUI 触发数据的生成?
谢谢、
Domenico