This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00996:有关 TIDA 性能的阐述

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00996, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733504/tida-00996-clarification-on-the-performances-of-the-tida

器件型号:TIDA-00996
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

尊敬的所有人:

我的一位客户将在实验室中复制 TIDA-00996的设置、以便同步8个 DAC。 所采用的频率低于 DAC3xJ84的能力(fs 约为240MHz、fout 介于20MHz 和100MHz 之间)。

DAC3xJ84能否支持这些低频? DAC38J84的 EVM 在输出端有一些不平衡变压器(最小频率10MHz),这是20MHz 时的行为?

2.是否可以从触发输入(也在主控器 TSW14J56上)而不是 GUI 触发数据的生成?

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Domenyko、

    我已将您的问题转发给设备所有者。 他很快就会回来。

    谢谢。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenyko、

    DAC EVM 可以支持低频、但由于变压器在50MHz 下的最小值为3dB、因此会产生一些损耗。 您计划在多低的频率下使用此 EVM?

    TSW14J56可设置为外部触发模式。 请参阅 HSDC Pro 用户指南、了解有关此功能的更多信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢。

    最小频率将为20MHz、

    因此客户可以更换 EVM 上的变压器。

    你怎么看?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenyko、

    当然、如果封装匹配、应该没有问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    谢谢。
    在 EVM 中、我注意到 outa 和 outc 是相对于宽度 outb 和 outd 进行相移的。 有什么原因吗?
    组装其他 SMA 连接器(J6和 J12)的所有组件都应该是同相的。 你同意吗?

    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenyko、

    在该 EVM 上、DAC B 和 DAC D 交换了连接到变压器的输出、以实现更干净的布线。 这就是输出异相的原因。

    此致、

    Jim