This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8913:电流和功率限制

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734454/pmp8913-current-and-power-limit

器件型号:PMP8913

您好!

您能否告诉我输出功率和电流的限制因素是什么? 我希望设计一个具有高达200W 功率的100V 升压电源、

谢谢、此致、

Edgars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200W 大约是 PMP8913功率级别(28W)的8倍、因此组件损耗将高得多。 我建议您首先在 TI 网站上下载 Power Stage Designer:

    http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此工具可让您分析电感值、FSW、输入电压、负载电流等对电压和电流波形的影响。

    根据您的输入电压范围、FET 电流可能非常高、这可能会导致损耗很高。 影响 FET 损耗的三个因素:开关电流、开关电压和 FSW。 如果这三个值均为高电平、则 FET 中的损耗会很大。 您可能需要 TO-220/TO-247封装和散热器。 我建议使用100KHz 或200kHz 的较低开关频率。 由于 FET 将切换100V、因此您需要一个非常快速的开关(低总栅极电荷)部件。

    整流器和 FET 都可以看到 Iout/(1-D)电流加上1/2的差分 I (di = V/L * dt)。 因此、对于20V 输入电压、D ~ 0.8、因此2A/(1-0.8)= 10A (加上1/2的 di)。 这很重要。 因此、您的整流器损耗将在1.5W-2W 范围内。

    电感器也可能很大。 如果您将 Fsw 降至200kHz、则电感器的范围可能为~22uH/15A。 确保同时考虑磁芯损耗。 高磁芯损耗可有效降低直流电流电平(以保持温度上升至40C 最大值)。

    如果转换器效率为95%、则总损耗约为10.5W、因此您肯定需要考虑热管理。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    John Betten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-非常有助于了解限制因素。 Power Stage Designer 链接现在似乎不起作用-"Order Now"按钮未激活。 下载页面是否存在问题?

    此致、
    Edgars
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚测试了它、它在 Firefox 上工作正常。 也许可以试试另一个面包吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚开始使用铬合金。 谢谢!