您好!
您能否告诉我输出功率和电流的限制因素是什么? 我希望设计一个具有高达200W 功率的100V 升压电源、
谢谢、此致、
Edgars
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告诉我输出功率和电流的限制因素是什么? 我希望设计一个具有高达200W 功率的100V 升压电源、
谢谢、此致、
Edgars
200W 大约是 PMP8913功率级别(28W)的8倍、因此组件损耗将高得多。 我建议您首先在 TI 网站上下载 Power Stage Designer:
http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
此工具可让您分析电感值、FSW、输入电压、负载电流等对电压和电流波形的影响。
根据您的输入电压范围、FET 电流可能非常高、这可能会导致损耗很高。 影响 FET 损耗的三个因素:开关电流、开关电压和 FSW。 如果这三个值均为高电平、则 FET 中的损耗会很大。 您可能需要 TO-220/TO-247封装和散热器。 我建议使用100KHz 或200kHz 的较低开关频率。 由于 FET 将切换100V、因此您需要一个非常快速的开关(低总栅极电荷)部件。
整流器和 FET 都可以看到 Iout/(1-D)电流加上1/2的差分 I (di = V/L * dt)。 因此、对于20V 输入电压、D ~ 0.8、因此2A/(1-0.8)= 10A (加上1/2的 di)。 这很重要。 因此、您的整流器损耗将在1.5W-2W 范围内。
电感器也可能很大。 如果您将 Fsw 降至200kHz、则电感器的范围可能为~22uH/15A。 确保同时考虑磁芯损耗。 高磁芯损耗可有效降低直流电流电平(以保持温度上升至40C 最大值)。
如果转换器效率为95%、则总损耗约为10.5W、因此您肯定需要考虑热管理。
希望这对您有所帮助、
此致、
John Betten